This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:LM5176空载功耗

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736974/lm5176-lm5176-no-load-power-power-consumption

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5175

您好、先生、

我们的客户使用了 LM5176、他们认为 空载 条件下的功耗过高。

我们将检查 TI LM5176EVM 如果 Vout=12V 无负载条件输入具有6V (VIN)*0.125A (Iin)=0.75W (引脚)、24V*0.0634=1.52W、36V*0.0712A=2.56W。

EN=低静态电压24V*0.0059A=0.14W。

我们如何改进? 由于客户使用的是电池、因此他们关心此问题。

TI 是否有其他支持9~36V 至12V @ 7~10A 的解决方案?

为什么相同 条件 下的功耗差范围为0.75W 至2.56W?

Hugo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    感谢您的关注。 LM5176没有 DCM 模式。 如果您的客户真正关心轻负载或无负载消耗、则可以考虑使用 LM5175并启用 DCM 模式。 LM5175与 LM5176引脚对引脚兼容、但需要更新 RT 引脚电阻器、使其在相同的开关频率下工作。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    非常感谢。

    Hugo