Other Parts Discussed in Thread: LP38690
您好!
LP38690显示了 SNS 输入级使用内部电阻分压器 R1/R2、但未规格电阻值或输入泄漏。 内部电阻 R1+R2有多大、还有其他泄漏规格吗? 我提出这一要求是因为我的反馈环路更复杂、迫使我在反馈中放置一个串联电阻器、我希望确保外部电阻器明显小于内部 R1 + R2。
谢谢! 福尔克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 Ryan。 是的、请查看您是否可以从加利福尼亚团队获得有关 LDO 电阻器网络设计的最小电阻值的响应。
LDO 输出通过 NMOS 开关馈送处理器电源。 我们发现开关会导致50mV 至100mV 的压降。 我们希望使用反馈环路来校正电压。 遗憾的是、我们不能简单地将反馈输入连接到处理器域、因为当开关打开时、FET 之后的电压为0V、LDO 输出将打开至 VIN (6V)、这会导致开关打开期间超出处理器最大电压规格。 因此、我计划在 LDO 输出和反馈输入之间使用二极管、以便在 FET 开关断开时将最大 LDO 输出电压保持在3.3V + VF[二极管]。 当 FET 导通时、处理器电压通过串联电阻器到达反馈输入、以关闭包括开关在内的反馈环路。 该反馈电阻器现在与 LDO 内部电阻分压器串联;反馈电阻器需要至少比 LDO 内部电阻小100倍、以便将 LDO 输出限制在超过目标电压1%以上。 但是、如果串联电阻太低、那么在开关断开时、过多的电流将流经二极管和电阻进入处理器电源。
如果您可以考虑一种更好的方法来解决这个问题、我希望您提出建议。
非常感谢。 福尔克