This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP38690:SnS 输入电阻

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LP38690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737324/lp38690-sns-input-resistance

器件型号:LP38690

您好!

LP38690显示了 SNS 输入级使用内部电阻分压器 R1/R2、但未规格电阻值或输入泄漏。 内部电阻 R1+R2有多大、还有其他泄漏规格吗? 我提出这一要求是因为我的反馈环路更复杂、迫使我在反馈中放置一个串联电阻器、我希望确保外部电阻器明显小于内部 R1 + R2。

谢谢! 福尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Falk、

    感谢您联系 E2E。 在 TI 收购之前、LP38690最初由 National Semiconductor 发布。 虽然我们预计电阻器将在10k 至1M 范围内、但请允许我花些时间来研究您的问题。

    同时、您能否帮助我了解串联电阻器的用途/位置? 根据电阻器的用途、还可以通过其他方法来最大限度地减小电阻器的影响。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan。 是的、请查看您是否可以从加利福尼亚团队获得有关 LDO 电阻器网络设计的最小电阻值的响应。

    LDO 输出通过 NMOS 开关馈送处理器电源。 我们发现开关会导致50mV 至100mV 的压降。 我们希望使用反馈环路来校正电压。 遗憾的是、我们不能简单地将反馈输入连接到处理器域、因为当开关打开时、FET 之后的电压为0V、LDO 输出将打开至 VIN (6V)、这会导致开关打开期间超出处理器最大电压规格。 因此、我计划在 LDO 输出和反馈输入之间使用二极管、以便在 FET 开关断开时将最大 LDO 输出电压保持在3.3V + VF[二极管]。  当 FET 导通时、处理器电压通过串联电阻器到达反馈输入、以关闭包括开关在内的反馈环路。 该反馈电阻器现在与 LDO 内部电阻分压器串联;反馈电阻器需要至少比 LDO 内部电阻小100倍、以便将 LDO 输出限制在超过目标电压1%以上。 但是、如果串联电阻太低、那么在开关断开时、过多的电流将流经二极管和电阻进入处理器电源。  

    如果您可以考虑一种更好的方法来解决这个问题、我希望您提出建议。

    非常感谢。 福尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Falk、

    我对迟迟不作出答复表示歉意。 R1 + R2通常为250K

    非常尊重、
    Ryan