Other Parts Discussed in Thread: LM3404
大家好、我正在尝试使用 LM3404构建 LED 驱动器模块。 我的输入是12~13.2V 电池、输出是驱动器4 LED 灯。 每个灯上都有8个 LED、每个灯的2个 LED 并联成一组、4个 LED 串行。 我使用的 LED 的正向电压为2.9V、有4个灯将连接到 LM3404
附件中提供了驱动器和每个灯的原理图。
我遇到的问题是、当我仅将一个 LED 灯连接到系统时、电流约为110mA、但当我将另一个灯插入系统时、电流保持不变、亮度下降。 在我将所有4个灯并联在输出上之后、电流仍然相同。 我尝试将输入 PWM 频率从20K~ 200K 更改为20K、调整了 CS 引脚上的电阻(减小的值)、但输出电流似乎有限。
是否有人建议如何修改以增加输出电流? 在11V 输出电压下、估计的输出电流将达到800mA。