This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404:输出电流的调节

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737739/lm3404-the-adjustment-of-output-current

器件型号:LM3404

大家好、我正在尝试使用 LM3404构建 LED 驱动器模块。 我的输入是12~13.2V 电池、输出是驱动器4 LED 灯。 每个灯上都有8个 LED、每个灯的2个 LED 并联成一组、4个 LED 串行。 我使用的 LED 的正向电压为2.9V、有4个灯将连接到 LM3404

附件中提供了驱动器和每个灯的原理图。

我遇到的问题是、当我仅将一个 LED 灯连接到系统时、电流约为110mA、但当我将另一个灯插入系统时、电流保持不变、亮度下降。 在我将所有4个灯并联在输出上之后、电流仍然相同。  我尝试将输入 PWM 频率从20K~ 200K 更改为20K、调整了 CS 引脚上的电阻(减小的值)、但输出电流似乎有限。  

是否有人建议如何修改以增加输出电流? 在11V 输出电压下、估计的输出电流将达到800mA。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    您是否浏览了数据表来设计您的 LED 驱动器?  V OUT 连接到什么?  电流感应电阻器和负载的连接需要与所附的原理图类似。  它不会像您绘制的那样正确地感应电流。  我看不到 RCS 电阻器接地的位置、即使是 CS 引脚(引脚5)连接在 R101的错误侧。

    对于270uH 电感、Ron 值太高。  开关频率较低、可能会运行不连续电流、因此无法正确调节。

    您不能将四个2.9V LED 与电压容差在12V 电压下串联。  降压转换器要求输入电压高于输出电压。  当电流感应电阻器正常运行时、其输出电压也为0.2V。

    BR、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    非常感谢您的回复。 很抱歉、我在上传文件时在原理图中出错、Rsns 的实际设置与您发布的原理图相同。

    我想可能不应该使用它来驱动4个串联的 LED、但我所做的测试是、我在每个串联中移除了1个 LED、当我尝试将更多3个串联的 LED 灯连接到系统时、总电流仍然限制为140mA。

    我将对 Ron 和电感器状态进行一些测试。

    再次感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nan、您好!

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    此致、