Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A37 您好!
我的客户在 TPS7A3701遇到问题。
输入电流具有纹波。
客户使用 PSU 作为外部电源。
他用了30厘米长的电缆和15厘米长的电缆。
使用15cm 电缆时的输入电流纹波大于30cm。
请问您能给我一个原因的建议吗?
我将此问题的详细信息显示在附加的文件中。
e2e.ti.com/.../Detail_5F00_TPS7A3701.pptx
此致、
Shimizu