This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A37:输入电流纹波

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A37

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739175/tps7a37-input-current-ripple

器件型号:TPS7A37

您好!

我的客户在 TPS7A3701遇到问题。
输入电流具有纹波。
客户使用 PSU 作为外部电源。
他用了30厘米长的电缆和15厘米长的电缆。
使用15cm 电缆时的输入电流纹波大于30cm。
请问您能给我一个原因的建议吗?
我将此问题的详细信息显示在附加的文件中。

e2e.ti.com/.../Detail_5F00_TPS7A3701.pptx

此致、
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shimizu、

    由于输出电压和输出电流不会显示相同的振荡、因此它看起来与 LDO 不同、这会导致输入电流纹波。 某些电源具有不同的带宽模式、并且能够进行本地或远程感应。 根据您的电源、输入电流振荡可能是由输出设置引起的。

    您是仅为 TPS7A37 EVM 供电、还是有其他器件由同一电源供电? 如果您有其他器件正在通电、那么当您隔离 TPS7A37并仅为其供电时会发生什么情况?

    非常尊重、
    Ryan