Other Parts Discussed in Thread: LM5160, PMP15005
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5160 您好!
我有 Fly-Buck 拓扑应用。
VIN=4.5-65V、Vo=12V、IO=2A
我发现 LM5160的数据表 IO=1.5A、但网站是2A、哪一个是正确的?
Fly-Buck 应用中是否有任何建议的 IC?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我打开数据表时、我看到输出电流额定值为2A。
例如、Flybuck 设计、"工具"选项卡上有多个参考设计、包括 :www.ti.com/.../PMP15005。 您还可以看到具有 Flybuck 配置的 EVM: www.ti.com/.../lm5160dntfbkevm
此致、
Katelyn