This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:适用于 Fly-Buck 拓扑应用

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, PMP15005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739357/lm5160-in-fly-buck-topology-application

器件型号:LM5160

您好!

   我有 Fly-Buck 拓扑应用。

   VIN=4.5-65V、Vo=12V、IO=2A

   我发现 LM5160的数据表 IO=1.5A、但网站是2A、哪一个是正确的?

   Fly-Buck 应用中是否有任何建议的 IC?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我打开数据表时、我看到输出电流额定值为2A。

      

    例如、Flybuck 设计、"工具"选项卡上有多个参考设计、包括 :www.ti.com/.../PMP15005。   您还可以看到具有 Flybuck 配置的 EVM: www.ti.com/.../lm5160dntfbkevm

    此致、

    Katelyn