This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:需要帮助为2s Panasonic NCR18650BF - FC Never Sets 创建黄金映像

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ27510EVM, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/739183/bq28z610-help-needed-creating-a-golden-image-for-2s-panasonic-ncr18650bf---fc-never-sets

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ27510-G3BQ27510EVMEV2400BQSTUDIO

您好、Onyx、

我使用的是电量监测计 bq28z610。 我在为 Fey PA-UL-LNB46.R001电池组创建黄金映像时遇到问题、该电池组由两节串联的 Panasonic NCR18650BF 电池组成、总容量为6700mAh。
我已经看到有一个关于这个问题的帖子。

e2e.ti.com/.../712660

我遇到的问题与无法看到 SOC 的问题相同。
客户的问题解决了吗?
如果是、我如何获得 Fey PA-UL-LNB46.R001包的黄金映像?

请告诉我、
我们的项目对此问题处于待机状态。
我可以帮你。

此致、
组同步切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Salvo、

    我尝试直接回复您、但发送失败。

    经过多次尝试、我成功生产了一个 GI、但并非没有问题。 最后、我的容量约为5000mAh、这至少足以继续我们的电路板开发。 现在、我们有一个预发布板、我将不得不重试。

    这似乎是一个需要相当大的运气和判断力的过程!

    我一直在积累我自己对这一进程的记录,我在此附上这些记录--我希望这些记录可以帮助你。

    此致、

    Andy



    基于闪存的 Impedance Track 电量监测计 BQ27510-G3的学习周期

    设备:

    bq27510EVM
    电池
    Varta EasyPack L 56446 3.7V 1200mAh
    Varta EasyPack XL 56446 3.7V 2400mAh
    Fey PA-UL-LNB46.R001 3.6V 6700mAh
    EV2300 (或 EV2400)
    bqStudio 1.3.54.1 (参数 Q&A 保存时出现1.3.86.3错误)
    2个 DMM (电压和电流)
    PSU 支持3000mA 电流(或电池的最大充电电流)
    放电电阻器

    初始化

    将香草默认图像编程到27510中。 复位。

    化学

    使用 TI bqStudio Chemistry 选项卡插件对正确的化学 ID 进行编程。 (如果需要确定化学 ID、请使用在线 GPC 工具。) 在 Chemistry 中使用 VARTA 的单节电池版本。

    配置基本参数

    使用 bqStudio 的参数 Q&A 选项卡,设置设计容量、设计电压、终止电压、设计能量、 以及与电池和系统规格相对应的锥形电流或锥形速率值。

    CC 偏移校准

    这将执行库仑计数器输入偏移的内部校准。

    仅选中校准 CC 偏移框
    按下校准电量监测计按钮
    电路板偏移校准

    这会对电路板的电流偏移执行偏移校准。 在执行此校准步骤时、预计没有电流流经感测电阻。

    移除负载并将 PACK–短接至 GND
    仅选中校准板偏移框
    按下校准电量监测计按钮
    温度校准(可选)

    测量 Pack 的温度
    将温度值键入"Applied Temperature"
    选择要校准的温度传感器是内部传感器还是外部传感器
    仅选中"Calibrate Temperature (校准温度)"框
    按下校准电量监测计按钮




    电池组电流校准

    将负载连接到负载–和负载+、消耗的电流约为1A、或
    将电流源连接到负载和电池组
    测量电流并使用(-)将值以 mA 为单位键入施加的电流、以进行电流放电
    仅选中"校准电流"框
    按下校准电量监测计按钮
    电压校准

    使用校准仪表测量 PACK+和 PACK–两端的电压
    将以 mV 为单位的电压值键入施加的电压
    仅选中"Calibrate Voltage"框
    按下校准电量监测计按钮
    通过 bqStudio 命令栏发送复位命令(0x0041)。

    设置寄存器日志运行(可选)。

    Ω~、电池应在大约 C/5时放电至空电(终止电压)(对于 EPXL I 实际使用的电流为8 μ A、即 Δ I = C/4.9)。 然后、在达到终止电压后、您应让电池至少放松5小时。

    在经过至少5小时后、检查 bqStudio 中的控制状态寄存器、以确保 RUP_DIS 位被清除、VOK 位被清除并且更新状态为0x00。

    通过 bqStudio 命令栏发送 IT_ENABLE 命令(0x0021)。 QEN 应该被置位。

    (如果需要、通过 bqStudio 命令栏取消密封和取消 SEART_FUL_ACCESS–可能不会。)

    开始以 C/2速率(或最大速率)为电池充电。 VOK 应该被置位。

    一旦电池充满电(锥形电流)且设置了 FC 位、则需要至少放松两小时。 在至少两小时后、数据闪存中的更新状态应为0x01。 如果不是、这意味着某件事情必须导致学习失败。

    以高于 C/10但低于 C/5的速率对电池放电、直至电量耗尽(终止电压)。

    将电池至少再放5个小时。

    此过程结束时、应更新 Qmax 和电阻表、并且数据闪存中的更新状态应为0x02。 如果不是、这意味着某件事情必须导致学习失败。

    学习完成后、将数据闪存中的周期计数更改为00、将 Ra 表、Qmax、周期计数和更新状态更改为监测计、后跟复位命令(0x0041)、然后使用 bqstudio 提取 srec、bqfs 和 dffs 文件。 这些将是您的黄金文件、您将在多个器件上刷写这些文件。 srec 和 bqfs 包含指令闪存和数据闪存参数、而 dffs 仅包含数据闪存参数。

    建议使用 bqStudio 数据存储器插件在学习周期前后导出 gg.csv 文件、以比较 Qmax 和 Ra 表值。 学习周期成功后、Qmax 应比设计容量高5-10%、并且 Ra 表应从学习周期开始时发生变化。 另外,建议运行另一个充电/放松/放电循环,以分析电量监测计的充电状态精度。





    另请参见

    实现成功的学习周期(slua597)

    如何为单节 Impedance TrackTm设备生成黄金映像(slua544)

    bq27510EVM 系统端单节 Impedance TrackTm技术评估模块(slu327b)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    非常感谢您提供非常详细的信息。

    在学习周期结束时、是否启用了相对充电状态?

    我已经看到您使用了相同的电池 Fey PA-UL-LNB46.R001 3.6V 6700mAh。

    请、您能否向我发送 gg.csv 文件以用作电量监测计 bq28z610的示例?

    提前感谢您的支持、


    组同步切换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salvo、

    请按照此处列出的步骤 操作、www.ti.com/.../slua777.pdf。 如果您按照其中的步骤操作、您应该能够获得良好的学习周期。

    Andy、如果您想帮助 Salvo 处理您的文件、您需要将他作为朋友添加到 PM 他的文件中。 否则、请将其附加到您的帖子中。