请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610 主题中讨论的其他器件: BQ27510-G3、 BQ27510EVM、 EV2400、 BQSTUDIO
您好、Onyx、
我使用的是电量监测计 bq28z610。 我在为 Fey PA-UL-LNB46.R001电池组创建黄金映像时遇到问题、该电池组由两节串联的 Panasonic NCR18650BF 电池组成、总容量为6700mAh。
我已经看到有一个关于这个问题的帖子。
我遇到的问题与无法看到 SOC 的问题相同。
客户的问题解决了吗?
如果是、我如何获得 Fey PA-UL-LNB46.R001包的黄金映像?
请告诉我、
我们的项目对此问题处于待机状态。
我可以帮你。
此致、
组同步切换