This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92662-Q1:内部 LDO 问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737147/tps92662-q1-question-for-internal-ldo

器件型号:TPS92662-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92661-Q1

大家好、

在 下图中 、TPS92661-Q1建议   在使用5V IO 时将 VIO (3.3V)连接到 VDD (5V)。  

-。 您能解释   一下 VIO 连接到 VDD 时 VIO 的工作原理吗?

-。 VDD 和 VIO 是否具有 OR-ing 连接? 如果是、 VIO 是否可以接受 VDD 的反向电流?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    VIO 引脚在3.3V 时拉取电流、如果拉至高于该引脚、则无法拉取电流、VIO 变为施加的电压、在本例中为5V。 它的用途是采用这种方式、因此在为 TPS92661和 TPS92662施加5V 电压时、VIO 可以正常工作。

    "7.3.1.10板载3.3V 电源(VCC 引脚)
    VCC 引脚是板载3.3V LDO 的输出节点。 VCC 引脚也用作正电压
    TPS92661数字 I/O 的参考设计。 如果 TPS92661与具有3.3V I/O 的微控制器配合使用、那么
    在 μF LDO 的引脚上放置一个值至少为0.1 μ F 的输出电容器。 内部线性的影响
    稳压器、系统不需要为 TPS92661提供3.3V 电源。
    如果 TPS92661与5V 微控制器搭配使用、则必须将 VCC 引脚连接到5V VIN 引脚。 这种情况
    连接会覆盖内部 LDO、并允许数字 I/O 以5V 而不是3.3V 的电压发出信号。"

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的回答。 我想再次确认如何针对来自 VDD 的反向电流保护 VIO。 VIO 在路径上是否有阻塞二极管?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、您好!

    它是一个 LDO、如果您上拉输出、它会反向偏置通常会产生3.3V 电压的线性 MOSFET。

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢您的 anwer。 让我再问一个有关连接的问题。

    当使用 VIN=5V 时、数据表建议将 VIN 引脚连接到 VDD 引脚。
    在这种情况下、如果 TPS92662与5V I/O 搭配使用、VIN 引脚是否必须将 VIO 引脚以及 VDD 引脚连接在一起?

    谢谢、
    Sam Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    是的、但5V 需要为5V、而不是可以更高的范围。  它与将 VIO 连接到 VDD 具有相同的功能、以避免 LDO 开销电压。

    此致、