请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS92661-Q1
大家好、
在 下图中 、TPS92661-Q1建议 在使用5V IO 时将 VIO (3.3V)连接到 VDD (5V)。
-。 您能解释 一下 VIO 连接到 VDD 时 VIO 的工作原理吗?
-。 VDD 和 VIO 是否具有 OR-ing 连接? 如果是、 VIO 是否可以接受 VDD 的反向电流?
谢谢、
Sam Lee