This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210散热焊盘

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737863/tps40210-tps40210-thermal-pad

器件型号:TPS40210

大家好、

客户希望在12V/24V@1.5A 应用中使用 TPS40210。 虽然他们使用单层电路板、但他们想知道在不使用散热焊盘的情况下是否可以在电路板上使用该器件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    在任何设计中、建议将散热焊盘接地。 这有助于 IC 中的任何热量消散、还有助于降低可能影响器件的任何噪声。 请将散热焊盘连接到接地层。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据表中没有发现外露焊盘(截至2015年3月修订版)。 它具有什么引脚名称?  它有什么电气连接(如果有)?  它应该连接到什么(如果有)?

    (我从上面的讨论中了解到、这是一个正常的暴露接地焊盘、但我不理解为什么数据表中没有这样说。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    外露焊盘/散热焊盘是相同的。 这是器件背面的连接、可以在数据表的第5节中看到。 数据表末尾的封装图提供了有关此焊盘尺寸的更多详细信息。

    此焊盘应连接到接地层。 如上所述、这有助于散热和抗噪。

    谢谢、

    Garrett