请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 大家好、
客户希望在12V/24V@1.5A 应用中使用 TPS40210。 虽然他们使用单层电路板、但他们想知道在不使用散热焊盘的情况下是否可以在电路板上使用该器件。
此致。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.