This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:有关技术和数据表的3个开关的问题

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738990/tps22810-questions-about-3-switches-regarding-technology-and-datasheets

器件型号:TPS22810

尊敬的 TI:

我想就您的三个开关提出几个问题。 开关为:TPS22810DBVT、TPS22954DQCR、TPS22965DSGT。

关于所有3个开关:

1.交换机是否采用相同的技术?

2.在任何数据表(DS)中都没有参考不同占空比下的单脉冲和脉冲期间的热阻热系数(与 MOSFET 的 DS 相似)。 如果您有任何有关该主题的信息、我将不胜感激、因为在解决唤醒和关断过程中组件上产生的功率问题时、该信息对设计非常重要。

 

 

关于 TPS22810DBVT (SOT23封装)和 TPS22965DSGT:

1.组件电源上升的速度是否有任何限制?(您是否知道在高输入电压下输入电压上升过快时出现脉冲逸出现象? 可馈送到组件输入端的电源的最快上升时间是多少?)

 

关于 TPS22810DBVT (SOT23封装):

从 WSON 封装和 SOT-23封装组件热阻的比较可以看出,SOT-23封装的结至电路板热阻低于 WSON 封装。 这似乎没有道理,您能解释一下什么能带来不同吗?

2.允许在组件中使用的 Imax 和 IPLS 电流是多少? (DS 显示在以前的版本中有此类数据,但出于某种原因删除了这些数据)

3.我想知道 TPS22810DBVT 组件和 TPS22810-Q1之间有何区别? 我查看了他们的 DS、它们看起来是一样的。

谢谢、

Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eli、

    感谢您联系 E2E。 请在下面找到您的问题的答案:

    关于所有3个开关:

    1:是的、 这3 个负载开关使用相同的工艺技术。

    2:通常、对于我们的负载开关器件、我们不会生成瞬态热响应曲线(瞬态热阻与时间)。 我们可以验证您的特定用例、以确保它们可用于器件。 您能否详细说明您在应用中测试的具体条件?

    关于 TPS228190DBVT 和 TPS22965DSGT:

    1:我没有看到任何可能影响这些负载开关的电源上升时间限制。 只要在打开电源时开关被禁用、我就看不到对开关的任何不利影响。

    关于 TPS22810DBVT:

    1:WSON 版本有一个散热焊盘、有助于散热、从而实现更低的 RthetaJB。

    2:我们通常将最大脉冲电流规格在300us 范围内、以限制器件的自发热。 应用的温度范围是多少、这些峰值的预期持续时间和发生时间是多少?

    3:TPS22810-Q1是符合 AEC-Q100标准的器件版本、通常可用于汽车应用。 此版本的器件具有附加测试、包括 ESD 分级、应力测试和其他资质。

    谢谢、

    黄亚瑟

    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch