请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24090 您好、SIR/MDM、
我一直在使用他的 BQ24090、在对该充电器进行 OUT 测试期间、我们发现了该 IC 的正常温度故障指示。 通常了解温度故障、充电停止和充电指示灯将熄灭。 但是、该 IC 具有温度故障、充电指示灯在充电已停止时保持亮起状态。 在数据表(pg19)中,温度故障时显示为“开,第一次充电”。
我的问题是、在充电停止时、此指示模式允许充电指示灯保持亮起的原因是什么。 这给人造成了充电仍在进行中的错误印象。
已多次使用短语“第一次充电”,使第一个充电周期与后续周期不同的原因是什么?
注意事项
Jason Teoh