This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:正常温度故障指示

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738976/bq24090-normal-temperature-fault-indication

器件型号:BQ24090

您好、SIR/MDM、

我一直在使用他的 BQ24090、在对该充电器进行 OUT 测试期间、我们发现了该 IC 的正常温度故障指示。 通常了解温度故障、充电停止和充电指示灯将熄灭。 但是、该 IC 具有温度故障、充电指示灯在充电已停止时保持亮起状态。 在数据表(pg19)中,温度故障时显示为“开,第一次充电”。

我的问题是、在充电停止时、此指示模式允许充电指示灯保持亮起的原因是什么。 这给人造成了充电仍在进行中的错误印象。

多次使用短语“第一次充电”,使第一个充电周期与后续周期不同的原因是什么?

注意事项

Jason Teoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    /CHG 是一种非常基本的指示、即正在充电、用户已将器件插入 USB 端口、仅想知道充电完成的时间。
    /CHG 引脚仅在第一次充电时变为低电平。 此外、在此期间、如果由于 TS 温度故障而停止充电、/CHG 引脚将保持低电平、表示已充电。 该单元具有可在高温下工作的功能、如果裸片温度较高、则会降低电流或停止充电。 电池温度过高将停止充电、直至温度降低。
    充电完成后、该引脚将变为高阻抗、并且不会指示再充电。