请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 你(们)好。
我一直在尝试开发 BQ76940的评估板、可以在附近的商店找到这些器件(TI 评估板参考中提到的器件不是很相同、而是非常相似的器件)。
除了 发生短路事件之外、电路板在大多数时间都可以正常工作! 在发生短路事件的情况 下、我使用的微控制器(ATMHz 328)很可能会由于电源的某种波动而自行复位。 在短路事件期间、内部 LDO 是否仍然可靠(这意味着我不知道在其他地方寻找微控制器复位的原因)、或者我是否需要考虑为电路板提供备用电源 (我正在考虑 LM2596hvs)?
此外,是否可以使用2*16连接器将电池单元连接到电路板上,或者我们是否应该按预定义的顺序逐一连接电池单元?
非常感谢您提供的任何帮助。