This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940

Guru**** 2529360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737476/bq76940-bq76940

器件型号:BQ76940

你(们)好。  

我一直在尝试开发 BQ76940的评估板、可以在附近的商店找到这些器件(TI 评估板参考中提到的器件不是很相同、而是非常相似的器件)。

除了 发生短路事件之外、电路板在大多数时间都可以正常工作! 在发生短路事件的情况 下、我使用的微控制器(ATMHz 328)很可能会由于电源的某种波动而自行复位。 在短路事件期间、内部 LDO 是否仍然可靠(这意味着我不知道在其他地方寻找微控制器复位的原因)、或者我是否需要考虑为电路板提供备用电源 (我正在考虑 LM2596hvs)?  

此外,是否可以使用2*16连接器将电池单元连接到电路板上,或者我们是否应该按预定义的顺序逐一连接电池单元?

非常感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arash、
    如果仍然供电、则内部 LDO 在短路期间保持稳定。 短路可能会耗尽电源电容器并导致问题、请确保电容器大小合适、并且 REGSRC 被阻止放电。 此外、请注意高电流路径上的基准的构造和连接、"接地"基准可能会随着短路而大幅变化。
    建议先接地。 连接器可能会工作、但在电路上施加较低的电压阶跃时、自下而上更有把握。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 应该这么做。 我将更改某些器件上的电路板、并再次对其进行测试。 我认为我的问题没有任何未回答的地方、因此我将 关闭该帖子。 再次感谢:)