This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95379Q3M:跳过引脚连接和死区时间控制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD95379Q3M, SN74LVC2G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738503/csd95379q3m-skip-pin-connection-and-dead-time-control

器件型号:CSD95379Q3M
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G126CSD

您好!  

我计划将 CSD95379Q3M 整合到半桥推挽式设计中(初级侧的半桥、无电感器的输出)。 此设计具有固有的 ZVS 行为、可节省功耗。

然而、为了实现 ZVS、它必须在高驱动和低驱动之间具有相当长的死区时间。

要实现此功能、我需要 TI 提供一些数据:

1、5V Vbus 上的开关节点电容(CD_hs+CD_ls)是多少?

2.如何控制死区时间?

到目前为止、我的计划是使用三态通过2个 PWM 信号来触发死区时间、一个用于三态驱动器 OE、另一个用于实际 PWM 信号。 这应该会提供一个3级信号。

另一个问题是 SKIP 引脚。 我希望在不需要时将其悬空、因此我可以在空闲时节省大约122uA 的电流。 但是、是否有有关如何实现超低功耗睡眠模式的指南? 我注意到数据表中说加电期间不要浮动跳过、那么我应该如何浮动它?

我可以使用三态 MCU 引脚来驱动 SKIP 引脚、但在上电时、MCU 引脚全部为三态、因此 SKIP 将悬空。 我只能在 MCU 启动后驱动跳过高电平或低电平、这需要时间。 我应该如何连接该引脚?

很明显、我想要的行为是当我进入睡眠模式时、芯片功耗很低、当我想运行时、芯片进入 FCCM。

谢谢、  

B.G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当 PWM 为三态时、高侧和低侧 FET 均关断。 死区时间。
    关于 SKIP 引脚、当 SKIP 悬空时、SKIP 引脚处于三态。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仔细阅读我的问题。 我问的是器件的输出电荷、如果在跳过引脚悬空的情况下为器件上电、但此时不会驱动 PWM 引脚、会发生什么情况。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下答案:

     

    1、5V Vbus 上的开关节点电容(CD_hs+CD_ls)是多少?

    ~1nF

    2.如何控制死区时间?

    死区时间由 CSD95379内部的驱动器 IC 自动控制。 驱动器 IC 利用防击穿和自适应死区时间控制来获得适当的死区时间。 典型值如下:~25ns (上升)、~15ns (下降)。

    您的目标死区时间是多少? 如果您希望使用 三态来添加等效死区时间、此处列出了需要考虑的两个因素:

    (1)   当三态启用时、您的三态驱动器是驱动三态(发送1.7V 信号)还是具有高阻态输出? 正如 CSD95379数据表中指定的、PWM 具有高 PWM 上拉和下拉阻抗、如果控制器/驱动器输出高阻抗、则 CSD95379需要时间将 PWM 更改为三态、因此控制器/驱动器需要驱动1.7V 三态。

    (2)   CSD95379具有三态激活时间 tHOLD (典型值为60ns)、数据表中也对此进行了说明

     

    3.对于 SKIP#引脚、我们建议在上电时将此引脚连接为高电平(FCCM)或低电平(DCM)。 CSD95379将进入超低静态(ULQ)电流模式(睡眠模式)、SKIP#悬空。 要退出 ULQ 模式、您需要(1)将 SKIP#拉至低电平、(2)将 SKIP#拉至低电平的时间超过35uS (典型值)、然后在需要 FCCM 时将 SKIP#拉至高电平。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我使用的三态是 SN74LVC2G126、它可以驱动真正的三态。
    我计划使用2个完全对齐的 PWM 信号、一个以50%占空比在所需频率下运行、另一个以100%占空比减去死区时间时的频率加倍运行。 第一个 PWM 控制126的输入、而另一个 PWM 控制126的 OE。 这将为我提供126输出上一个良好的导通-三关闭-三打开波形。

    我使用的 PWM 发生器是一款模拟器件 ADSP-BF706、具有同步计时器启动/停止功能。

    对于 SKIP、我的特殊问题是、我是否可以在不驱动 PWM 引脚的情况下在上电时使用浮动跳跃。 我将确保在 SKIP 引脚被置为有效前不驱动 PWM。 可以吗?






    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不建议在 SKIP#悬空的情况下为 CSD95379加电。 您是否为控制电路和 CSD95379使用了不同的电源? 如果是、可以通过控制加电序列来实现正确的加电。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CSD 将是上电的第一个部分。 它位于5V 电源轨上、先上电。 但是、我可以尝试使用 OE 通过电阻器偏置为高电平的三态缓冲器来驱动 SKIP。 谢谢。