This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:输入压降问题

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738453/tps65131-input-voltage-drop-issues

器件型号:TPS65131

Team 大家好、我设计了使用 IC TPS65131 的双电源、以5V 输入提供+15V 和-15V 电压。

电阻、电容和电感的值根据数据表进行选择。

当我为具有稳定电压源的电路提供+5V 电源时、输入 电压降至2.3V、VOPS 为+10V、VNEG 为-2V、VFBN 为+0.8V、VREF 为1.0V

我尝试找出原因、因此我取出 电感 L2、L3。  基准 电压的值是正常的。

请告诉我设计中所需的更改/更新、以便获得+15V 的正电压和-15V 的负电压。

非常感谢您在这方面的帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 XP、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月22日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用另一个稳定电压源代替旧电压源时、我已经解决了这个问题。 所有这些都是正常的、但我仍然不知道它在不同功率下执行什么功能。

    谢谢,
    XP