This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高输入电压60V+电池充电控制器

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/733118/high-input-voltage-60v-battery-charge-controller

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!

我在 TI 网站上进行了大量搜索、寻找一种设计为电池充电控制器的降压开关、其特性包括可达到5-10A 充电电流的外部 FET、CC/CV 两级充电曲线、EOC 计时器、预充电电流限制等、适用于锂离子化学电池。 但是、我的要求的关键在于60V 输入电源电压和可以达到相同电压的充电电压。  

我没有找到任何合适的 IC。 我错过了什么吗? 也许 TI 对如何使用较低电压 IC 在这些高电压电平下运行有一些建议。

提前感谢。

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidan、

    我可以推荐一种双芯片解决方案、其中您使用60V 降压转换器来降低其中一个电池充电器的电压。 这是可以接受的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这实际上并不理想、因为我只需要使用降压/升压充电器再次进行升压。 效率低、更复杂且成本更高。 电池也是60V (16S 锂离子电池)

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidan、

    遗憾的是、我们没有单芯片解决方案。 有几个参考设计可能需要修改才能满足您的规格。

    www.ti.com/.../index.html 充电器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    实际上、这在某种程度上是我查找指针的位置。 目前、我强烈考虑选择替代供应商(线性)、他们最近推出了一款多化合物、非常简单(组件数量少)的高效充电控制器、该控制器可直接在高达60V 的电压范围内运行。 遗憾的是、它们没有用于它的瞬态 SPICE 模型、它也不支持可编程电流。 因此仅进行开/关控制。

    我很乐意考虑修改后的 TI 设计、因为我正在 TINA-TI 内部进行所有现有建模。 如果您有适用于该器件的瞬态模型、情况尤其如此。

    我仍在使用 ORing 电源来切换电池或电源、这几乎是完整的、之后我将集成充电功能。 因此、如果您可能会建议一些您可能有合理信心能正常工作的东西、我将在下一个阶段进行工作。

    主要功能:

    为超过15S 的电池提供锂离子支持。 即工作电压42-63V

    低充电电流限制(预充电功能)

    可编程(由 MCU 控制)充电电流(可实现主电源的不同充电曲线,该电源未指定同时提供全系统负载和满充电电流。)

    定时 EOC 切断。

    反向电流保护。 如果电池电压高于充电电压、 与此相关的是、一种充电算法、可处理电源电压可能会定期下降的问题(这可能会由系统承受重负载、在极端情况下、充电器的电源电压可能会下降到低于电池电压几毫秒、 尤其是电池充满电时。

    如果您有一些时间、您的体验将非常感激。 否则、我可能会选择其他制造商。

    祝你一切顺利
    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aidan、

    感谢您提供要求信息。 我们了解这些要求是基本的充电器功能、例如恒定电流、恒定电压、动态电源管理、终端等 我们拥有涵盖低电压但无60V 充电器的优质产品系列。 从我们的角度来看、Jeff 推荐的参考设计可能是最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Eric 和 Jeff、
    你给了我一些思考的东西。 在参考设计中、我发现了基于 TIDA-00355 LLC 谐振控制器的解决方案。 具有讽刺意味的是、我已经将 LLC 转换器用于我的主60V 直流电源。 但是、您的设计使用两个单独的 CC 和 CV 反馈路径。 我的现有 LLC 设计仅在直接调节环路中具有电压控制(变压器过流)。 但是、我没有将其视为 CC/CV 源、但这实际上可能起作用、如果是的话、我可以完全取消单独的开关。 这可能非常整洁、具有成本效益且更高效。 我必须将充电功能限制在系统处于待机状态的时间、但这可能并不不合理。 也许我可以以类似的方式修改它。 但是、从一些经验中我知道这些是温度变化的、很难实现稳定。 祝我好运:)

    但是、我找不到任何能够处理更高电压的简单降压设计。
    再次感谢您的支持。 回到工作台!
    Aidan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aidan、

    希望您可以在当前 LLC 转换器上成功实现 CC/CV。