您好!
我在 TI 网站上进行了大量搜索、寻找一种设计为电池充电控制器的降压开关、其特性包括可达到5-10A 充电电流的外部 FET、CC/CV 两级充电曲线、EOC 计时器、预充电电流限制等、适用于锂离子化学电池。 但是、我的要求的关键在于60V 输入电源电压和可以达到相同电压的充电电压。
我没有找到任何合适的 IC。 我错过了什么吗? 也许 TI 对如何使用较低电压 IC 在这些高电压电平下运行有一些建议。
提前感谢。
Aidan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 TI 网站上进行了大量搜索、寻找一种设计为电池充电控制器的降压开关、其特性包括可达到5-10A 充电电流的外部 FET、CC/CV 两级充电曲线、EOC 计时器、预充电电流限制等、适用于锂离子化学电池。 但是、我的要求的关键在于60V 输入电源电压和可以达到相同电压的充电电压。
我没有找到任何合适的 IC。 我错过了什么吗? 也许 TI 对如何使用较低电压 IC 在这些高电压电平下运行有一些建议。
提前感谢。
Aidan
尊敬的 Jeff:
实际上、这在某种程度上是我查找指针的位置。 目前、我强烈考虑选择替代供应商(线性)、他们最近推出了一款多化合物、非常简单(组件数量少)的高效充电控制器、该控制器可直接在高达60V 的电压范围内运行。 遗憾的是、它们没有用于它的瞬态 SPICE 模型、它也不支持可编程电流。 因此仅进行开/关控制。
我很乐意考虑修改后的 TI 设计、因为我正在 TINA-TI 内部进行所有现有建模。 如果您有适用于该器件的瞬态模型、情况尤其如此。
我仍在使用 ORing 电源来切换电池或电源、这几乎是完整的、之后我将集成充电功能。 因此、如果您可能会建议一些您可能有合理信心能正常工作的东西、我将在下一个阶段进行工作。
主要功能:
为超过15S 的电池提供锂离子支持。 即工作电压42-63V
低充电电流限制(预充电功能)
可编程(由 MCU 控制)充电电流(可实现主电源的不同充电曲线,该电源未指定同时提供全系统负载和满充电电流。)
定时 EOC 切断。
反向电流保护。 如果电池电压高于充电电压、 与此相关的是、一种充电算法、可处理电源电压可能会定期下降的问题(这可能会由系统承受重负载、在极端情况下、充电器的电源电压可能会下降到低于电池电压几毫秒、 尤其是电池充满电时。
如果您有一些时间、您的体验将非常感激。 否则、我可能会选择其他制造商。
祝你一切顺利
Aidan