This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:在完全充电终止检测后 CHG FET 的接近程度

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738588/bq27742-g1-how-close-chg-fet-after-full-charge-termination-detection

器件型号:BQ27742-G1

你(们)好

当检测到完全充电终止时、CHG FET 会打开、因为我在 PACK 配置 D 中将 FCFET 设置为1

一旦我移除电荷、我希望 BQ 关闭 CHG FET、但这不会发生。

我了解到这种行为与参数 FC set %、FC clear %、TCA set %和 TCA clear %有关。 这些参数的配置为:FC set %=-1、FC clear %= 98、TCA set %=-1、TCA clear %= 98。

完全充电时不关闭 CHG FET 的问题是、我的电池中有4.2V 电压、但在 CHG 和 DSG FET 之后、我有3.5V~3.7V (CHG FET 断开、DSG FET 闭合)、 压降是由 CHG MOSFET 的正向二极管电压引起的。

放电后、当充电状态低于98%时、CHG FET 将关闭。

我有一些问题:

如果我不修改上述参数的配置、那么在移除电荷后、BQ 如何关闭 CHG FET? 可能考虑最小放电、¿我应该配置哪些参数? 。

2.如果修改 上述参数的配置、应如何配置这些参数、以便在移除电荷后关闭 CHG FET?

3.如果 CHG FET 的激活与上述参数无关、哪些参数相关?如何配置它们、以便在移除电荷后关闭 CHG FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin
    请查阅第2.6.4节。 技术参考手册的内容。 要使充电 FET 停止充电、必须设置电池组配置 D 寄存器中的 FCfet 标志。
    要设置 FC 标志、您需要适当配置您的锥形电流。 数据闪存中编程的锥形电流必须大于充电器的锥形电流、以确保设置 FC 标志。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Onyx。

    停止充电工作正常。 但可能会有误解。

    我需要的是、在充电停止后、我移除了电荷、我希望 CHG FET 关闭、但不会发生、它保持开路。  CHG FET 会关闭、直至放电且充电状态为98%。

    如何在移除电荷后无需放电(不施加负载)且未达到 低于100%的充电状态的情况下使 FET 关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    为什么在未施加放电时、您希望充电 FET 关闭。 除了您在充电完成时禁用充电 FET 断开之外、没有其他方法可以解决此问题。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我知道如果未应用放电、无法关闭 CHG FET。

    然后、一旦充电停止、如果我移除了充电并施加了负载、那么在施加负载后立即关闭 CHG FET 的唯一方法是将 TCA 清除百分比和/或 FC 清除百分比配置为99%、甚至100%? 或者还有其他方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET 的关闭不依赖于这些标志。 施加负载后、充电 FET 的体二极管开始导通、为了防止二极管损坏、充电 FET 将导通。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Onyx。 问题解决了。