你(们)好
当检测到完全充电终止时、CHG FET 会打开、因为我在 PACK 配置 D 中将 FCFET 设置为1
一旦我移除电荷、我希望 BQ 关闭 CHG FET、但这不会发生。
我了解到这种行为与参数 FC set %、FC clear %、TCA set %和 TCA clear %有关。 这些参数的配置为:FC set %=-1、FC clear %= 98、TCA set %=-1、TCA clear %= 98。
完全充电时不关闭 CHG FET 的问题是、我的电池中有4.2V 电压、但在 CHG 和 DSG FET 之后、我有3.5V~3.7V (CHG FET 断开、DSG FET 闭合)、 压降是由 CHG MOSFET 的正向二极管电压引起的。
放电后、当充电状态低于98%时、CHG FET 将关闭。
我有一些问题:
如果我不修改上述参数的配置、那么在移除电荷后、BQ 如何关闭 CHG FET? 可能考虑最小放电、¿我应该配置哪些参数? 。
2.如果修改 上述参数的配置、应如何配置这些参数、以便在移除电荷后关闭 CHG FET?
3.如果 CHG FET 的激活与上述参数无关、哪些参数相关?如何配置它们、以便在移除电荷后关闭 CHG FET?