This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:TPS54160,Vin 36V-42V from battery,当热插拔电路板时,TPS54160将会出现问题,它是概率性的,不是每次都很难捕捉到电击图,如果有任何有关焊接的建议,非常感谢~

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735254/tps54160-tps54160-vin-36v-42v-from-battery-when-hot-plug-the-board-the-tps54160-will-bad-it-is-probabilistic-not-every-time-it-hard-to-catch-the-diagram-of-shock-if-there-any-advice-to-solove-it-many-thanks

器件型号:TPS54160

TPS54160,Vin 36V-42V from battery,当热插拔电路板时,TPS54160会出现问题,它是一种概率,不是每次都有,很难捕捉到电击图,如果有任何建议可以将其焊接,非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    热插拔输入端时、器件可能会看到输入电压高于36V-42V。 该器件还可能在输入引脚处看到大于60V 的振铃。 如果器件的电压大于60V、则会损坏器件。 如果您使用长输入电缆、这种情况也会变得更糟。

    我建议使用设置为"Single"的示波器触发器捕获事件。 这将允许您在插入电池时捕获一个事件。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想跟进您的问题。 您是否能够捕获示波器波形?

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设计

    非常感谢,现在, 这种现象 很难 重现 ,所以我无法得到示波器波形,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议在输入端添加一个 TVS、以保护器件免受超过绝对最大值的电压的影响。

    如果您有任何其他问题、或者您最终捕获了示波器波形、请告诉我。

    此致、
    Katelyn