请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090 如果我使用始终开启的3.3V 辅助电源为 UCD9090供电、如何在主电源循环后使所有电源轨恢复开启。 我现在看到的是12V 是用于驱动所有电源的主电源、当它关闭时、所有电源都关闭、但当12V 重新打开时、电源不会重新打开。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您可以通过启用12V 电压轨的 UV 故障响应(确保启用重新定序选项)来实现此目的、并将其余电压轨设置为12V 电压轨的故障关断状态。 因此、当 UCD9090检测 到12V 电压轨的 UV 事件时、它将关断其余电压轨、并且在所有电压轨都低于 POWER_OLD_OFF 阈值后、它将尝试使所有电压轨恢复。 您可以将重新定序设置为无限制、以便器件将继续尝试重新启动器件。
请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua815a/slua815a.pdf 的第4.7 - 4.12节
此致
Yihe