This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:重新获得 AUX 电源

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738610/ucd9090-resequence-with-aux-supply

器件型号:UCD9090

如果我使用始终开启的3.3V 辅助电源为 UCD9090供电、如何在主电源循环后使所有电源轨恢复开启。 我现在看到的是12V 是用于驱动所有电源的主电源、当它关闭时、所有电源都关闭、但当12V 重新打开时、电源不会重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过启用12V 电压轨的 UV 故障响应(确保启用重新定序选项)来实现此目的、并将其余电压轨设置为12V 电压轨的故障关断状态。 因此、当 UCD9090检测 到12V 电压轨的 UV 事件时、它将关断其余电压轨、并且在所有电压轨都低于 POWER_OLD_OFF 阈值后、它将尝试使所有电压轨恢复。 您可以将重新定序设置为无限制、以便器件将继续尝试重新启动器件。

    请参阅 http://www.ti.com/lit/an/slua815a/slua815a.pdf 的第4.7 - 4.12节

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾研究过尝试在 UV 故障响应上持续设置重启、但只有"不重启"和"最多重启 X 次"可用。 “连续重新启动”选项呈灰色显示。 无论是否选中重新排序选项、此选项都将灰显。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它正在重新定序、而不是重试(重新启动)。

    我在前面的文章中提到的文档描述了重试和重新定序之间的区别

    此致

    Yihe