This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:功耗

Guru**** 2864300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737991/tps65100-power-consumption

器件型号:TPS65100

大家好、

我的客户正在7英寸显示应用中使用我们的 TPS65100。 显示屏的工作温度高达85°C 在23°C 的环境温度下、我们的
芯片达到50°C 因此、我们的芯片是直接位于显示屏下方的音响主机。

我的客户有几个问题:

1、芯片中的功率损耗越低?

2.客户是否可以在高达80°C 的环境温度下使用我们的芯片?

3、我们是否有一个工作温度高达105°C 的芯片?

4.我们是否有满足客户要求的替代器件?

我在显示屏和温度视图中添加了原理图和数据表。 E1是我们的芯片。

此致

埃贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在2018年10月19日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Egon、
    开关 FET 的开关频率和导通电阻是不可更改的、因此芯片内的功率损耗不能有太大变化。 我们可以更改外部条件以降低芯片内部的功率损耗、例如在应用中使用稍高的 Vin (DVDD)或稍低的 VDDA 升压输出电源、因为当转换率(Vout/Vin)较高时、功率耗散会更高。
    有关芯片是否可在高达80C 的环境温度下使用的问题。 答案是肯定的、它可以在高达85°C 的环境温度下使用、正如数据表所述、但最终规格是芯片的结温、而其规格是125°C。 结温将取决于芯片中耗散的功率、PCB 和系统外壳上的散热机制的好坏等
    该器件具有汽车级版本(TPS65100-Q1)、其环境温度规格为125C。 因此您也可以考虑使用该器件。
    此致、
    辽卡特