Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65100-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65100 大家好、
我的客户正在7英寸显示应用中使用我们的 TPS65100。 显示屏的工作温度高达85°C 在23°C 的环境温度下、我们的
芯片达到50°C 因此、我们的芯片是直接位于显示屏下方的音响主机。
我的客户有几个问题:
1、芯片中的功率损耗越低?
2.客户是否可以在高达80°C 的环境温度下使用我们的芯片?
3、我们是否有一个工作温度高达105°C 的芯片?
4.我们是否有满足客户要求的替代器件?
我在显示屏和温度视图中添加了原理图和数据表。 E1是我们的芯片。
此致