This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:反相降压/升压配置和分析

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/735442/lm5116-inverting-buck-boost-configuration-and-analysis

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

LM5116是否可用于反相降压/升压配置?  我正在设计一个具有20-30V 输入和-48V 1A 输出的电路。  Webench 不提供任何可能的设计、但我相信、TE LM5116的100V 额定值应该支持此应用。  我也无法使器件在 TINA-TI 中的反相配置中正常工作。  是否有反相降压/升压配置的示例原理图或 Tini-TI 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本应用手册讨论了如何在降压/升压配置中使用转换器: www.ti.com/.../slvae10.pdf

    我将与产品专家联系、以了解有关采用反相降压/升压配置的 LM5116的其他文档。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5116没有其他文档、但您可以使用上述应用手册作为使用 LM5116进行设计的指南。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供应用手册链接。  新 Webench 何时支持反相配置中的 LM5116是否有时间表?  由于新版本缺少以前的功能、例如补偿工具、是否仍有任何方法可以使用旧版 Webench 设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将与该团队跟进、了解 Webench 是否能够进行 LM5116的反相配置。

    目前没有工具、但您可以选择与应用手册类似的组件。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM5116反向降压/升压模型计划在2019年初进行开发。

    此致、
    Katelyn