请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
LM5116是否可用于反相降压/升压配置? 我正在设计一个具有20-30V 输入和-48V 1A 输出的电路。 Webench 不提供任何可能的设计、但我相信、TE LM5116的100V 额定值应该支持此应用。 我也无法使器件在 TINA-TI 中的反相配置中正常工作。 是否有反相降压/升压配置的示例原理图或 Tini-TI 文件?