This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:ROM 模式下的 UCD9090A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737432/ucd9090a-ucd9090a-in-rom-mode

器件型号:UCD9090A

9/15 ICT 检测2块 坏板、初始分析为 UCD9090A 坏板、发现 UCD9090A 引脚9 (PMBus)的独立调试数字测试项目错误、正常板应为低电平输出、但坏板为高电平输出、在5/8的生产线上也发生了同样的现象。 此时,我们进行 A-B-A 测试, 问题 遵循材料。 向 TI 工厂发送不良材料后、NTF 会向制造商报告。

这次、我们使用 TI 工具 Fusion Digital 7.1.1来检查 UCD9090A、除了 ROM 模式之外、无法检测器件 ID。 有2 个程序闪存校验和(实际的和计算的) 与 正常 IC 不匹配。

我们如何 使 UCD9090A 返回 到 ROM 模式检测器件 ID、然后再次对代码进行编程。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    我曾与 Henry Kang 就这个问题进行过合作。 您是否从 Henry 获得了有关如何从 ROM 模式中恢复的文档?
    请告诉我。
    此致
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、
    谢谢! 我收到了 Henry 的文档。 但 按计算键会显示信息、显示设置0x007F7C04而不是0x002C554E。

    按"重新创建"键显示错误 消息

    按键命令 ROM 执行其程序 、显示未找到器件

    我们已经验证了从上海的 TI 工厂退回的 IC。 2个 IC 可以编程 OK (我们确认  之前无法编程)  、这意味着它们 已经退出 ROM 模式、因此我认为它应该有解决方案。  
     
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    如果校验和与0x2C554E 不匹  配、则禁止重新生成校验和、因为这会使器件发生故障。

    而是需要使用 FW 重新编程器件。 由于您已经重新生成校验和、因此无法再对器件进行重新编程。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    您的邮件使我感到困惑。 您是说设备已经无法再重新编程了吗?

    作为我的邮件、在  从 TI 工厂 RMA 流程返回后、可以重新对具有相同故障症状的2个器件进行编程。 我是否需要在 MOE 之后使用此器件的 RMA 来测试是否 可以重新编程?

    此致

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是,下次我们遇到同样的问题时,首先,我们使用您的方法将缺陷器件从 ROM 模式中取出或使用 RMA。 因为您的方法可能存在无法重新编程器件的一个风险。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入 ROM 模式有很多原因、将器件从 ROM 中取出的方法不同。

    我向 Henry 提供的方法是最常见且易于修复的方法。

    但很显然、您的情况不同、这就是建议 的方法不起作用的原因。

    将来、如果您看到相同的问题:

    1.使用推荐方法检查校验和,如果校验和匹配,请继续重新计算方法

    2.如果不匹配、则必须 使用出厂数据重新编程器件、并且不要继续重新计算方法。  我会将工厂数据发送给 Henry。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve

    是的、您可以请求 RMA 进行恢复、这是将设备恢复的唯一方式。

    此致

    Yihe

    [引用用户="Steve Hung"]

    您好、Yihe、

    您的邮件使我感到困惑。 您是说设备已经无法再重新编程了吗?

    作为我的邮件、在  从 TI 工厂 RMA 流程返回后、可以重新对具有相同故障症状的2个器件进行编程。 我是否需要在 MOE 之后使用此器件的 RMA 来测试是否 可以重新编程?

    此致

    Steve

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yihe、
    谢谢! 我从 Henry 获得了工厂数据。 但这两封邮件让我感到困惑。 第二封邮件说我需要请求 RMA 才能恢复,这是将设备恢复的唯一方法,但工厂数据是什么? 出厂数据无法恢复设备?
    将来、如果我们看到同样的问题:
    1.为什么不直接加载出厂数据,不需要检查校验和并重新计算? 由于重新生成校验和、因此无法再重新编程器件(10月17日回复)。
    2.加载出厂数据后,设备已退出 ROM 模式,然后我们可以重新编程代码?
    此致
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve
    第一。 是的、如果您愿意、您始终可以重新加载出厂数据
    2。 是的、您可以在重新加载因子数据后重新对数据进行编程。
    此致
    Yihe