9/15 ICT 检测2块 坏板、初始分析为 UCD9090A 坏板、发现 UCD9090A 引脚9 (PMBus)的独立调试数字测试项目错误、正常板应为低电平输出、但坏板为高电平输出、在5/8的生产线上也发生了同样的现象。 此时,我们进行 A-B-A 测试, 问题 遵循材料。 向 TI 工厂发送不良材料后、NTF 会向制造商报告。
这次、我们使用 TI 工具 Fusion Digital 7.1.1来检查 UCD9090A、除了 ROM 模式之外、无法检测器件 ID。 有2 个程序闪存校验和(实际的和计算的) 与 正常 IC 不匹配。
我们如何 使 UCD9090A 返回 到 ROM 模式检测器件 ID、然后再次对代码进行编程。 谢谢!
、