This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TP65910的无源晶振具有切片波形

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738349/tps65910-passive-crystals-for-tp65910-have-the-slice-waveform

器件型号:TPS65910

大家好、

我的客户正在使用 TPS65910、他们发现无源晶体上的波形。 请帮您解释原因。

下面的波形为:Out of 晶体、In of 晶体、CLK32KOUT (TPS65910的 PIN38)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    詹先生
    感谢您对 TI 器件的关注;您的问题已分配给专家;您可以在24小时内获得答案。
    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James Zhan、

    您的问题是什么?

    这些波形看起来都像频率相同的类似波形:~32.5kHz、最后一个波形看起来像一个干净、缓冲的时钟信号。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您可以看到、第一个波形底部有切片、您能否帮助解释原因?

    在无源晶振上、两个电容为25pF、作为 EVM 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、

    最大余弦值、余弦值为25pF。

    最小  余弦、余弦值为12pF、如 TPS65910数据表第13页所示。

    Coscout = Coscin = CL、或晶体上的负载电容。 只要两个值保持相等、您就可以修改负载电容、但您有一个干净的波形、因此我看不到任何改变电容的理由。

    看到的输出(OSC32KOUT)波形由 PMIC 生成、如 TPS65910数据表第52页的图6-3所示。 OSC32KOUT 引脚电压由一个电流源和一个开关(FET)生成。 由于开关以 GND 为基准、我看不到  OSC32KOUT 引脚无法生成低于 GND 电位的电压。 这就是它在底部削波的原因。

    但是 OSC32KIN 引脚是比较器的输入、它生成"32kHz 至数字块"信号。 该信号被缓冲并成为 系统使用的 CLK32KOUT。

    由于 OSC32KIN 是一个非常干净的无削波的正弦波、而 CLK32KOUT 是一个频率完美 的方波、所以不管 OSC32KOUT 是多么的不理想。 这个引脚被简单地用作激励来启动晶体振荡器并使其保持运行。

    谢谢、

    Brian