Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
大家好、
我的客户正在使用 TPS65910、他们发现无源晶体上的波形。 请帮您解释原因。
下面的波形为:Out of 晶体、In of 晶体、CLK32KOUT (TPS65910的 PIN38)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
James、
最大余弦值、余弦值为25pF。
最小 余弦、余弦值为12pF、如 TPS65910数据表第13页所示。
Coscout = Coscin = CL、或晶体上的负载电容。 只要两个值保持相等、您就可以修改负载电容、但您有一个干净的波形、因此我看不到任何改变电容的理由。
您看到的输出(OSC32KOUT)波形由 PMIC 生成、如 TPS65910数据表第52页的图6-3所示。 OSC32KOUT 引脚电压由一个电流源和一个开关(FET)生成。 由于开关以 GND 为基准、我看不到 OSC32KOUT 引脚无法生成低于 GND 电位的电压。 这就是它在底部削波的原因。
但是 OSC32KIN 引脚是比较器的输入、它生成"32kHz 至数字块"信号。 该信号被缓冲并成为 系统使用的 CLK32KOUT。
由于 OSC32KIN 是一个非常干净的无削波的正弦波、而 CLK32KOUT 是一个频率完美 的方波、所以不管 OSC32KOUT 是多么的不理想。 这个引脚被简单地用作激励来启动晶体振荡器并使其保持运行。
谢谢、
Brian