This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19534KCS:符合 RoHS 标准还是通过豁免获得 RoHS?

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19534KCS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738777/csd19534kcs-rohs-compliant-or-rohs-by-exemption

器件型号:CSD19534KCS

尊敬的德州支持团队:

请 澄清此器件的 RoHS 状态吗? (在材料成分搜索中、其中两个意见与同一器件型号相同)

请提供此类材料是否符合 RoHS 标准或通过豁免来符合 RoHS 标准的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Steiner Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steiner、您好!

    这个问题经常出现、可能会引起混淆。 器件数据表中指出、该器件符合 RoHS 标准、但 TI 网站同时显示了符合 RoHS 标准和 RoHS 豁免。 让我进一步解释一下。 CSD19534KCS 在内部使用引线式焊接裸片、 并且使用豁免7a 符合 RoHS 标准、如所附文档的第16页所示。 因此、该器件符合 RoHS 规范、并且在附件中按每7A 的要求豁免。 如果您有任何其他 questions.e2e.ti.com/.../RoHS-EU-Directive-CELEX_5F00_32011L0065_5F00_EN_5F00_TXT.pdf、请告诉我