This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:UCC256304有关 FBreplica 电压的问题。

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/736531/ucc256304-ucc256304-question-about-fbreplica-voltage

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC256302

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC256304。

我有疑问。


问题1.
UCC256304的数据表7.3.5中将其描述为"当 FBreplica 小于突发模式阈值时、停止 LLC 开关"。


突发模式阈值电压可通过9引脚 LL/SS 电压进行确认。
但您可以看到哪些引脚的 FBreplica 电压?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您关注 UCC256304。 您无法从芯片外部直接测量内部 FBreplica。 您可以测量来自 FB 引脚的电流、并使用方程式 FBreplices=RFB*(I_internalcurrentsource-I_fbpin)来计算 FBreplica 的值。 RFB 等于101.5kΩ μ A、I_internalcurrentsource 等于85.1uA。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin Lough、

    非常感谢您的回复。


    我可以提出一个添加问题吗?

    您的答案"RFB 等于101.5kΩ μ A、I_internalcurrentsource 等于85.1uA"。
    计算后、FBreplica = 8.637V 变为。


    当前电路图删除了 RLLUpper。
    通过这种方式、
    VLL 电压处于其最小值0.7V 突发模式阈值电压变为。


    如果 VLL 为0.7V、
    "当 FBreplica 小于突发模式阈值时、停止 LLC 开关"


    当 VLL 小于 FBreplica 时、
    IC 永远不会启动?


    当前状态、RVCC 为1s 间隔重启、
    Vout 启动不是。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin Lough、

    我很抱歉。
    我的问题不对。


    当前状态、RVCC 为1s 间隔重启、
    Vout 启动不是。

    是否有任何确认方法?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如果 RVCC 在1s 间隔内重新启动、则控制器检测到故障。 了解 ISNS 和 BW 引脚。 控制器可能检测到 OCP 或 OVP 故障。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben Lough:

    非常感谢您的回复。

    我测量了。

    ISNS 引脚为0V。
    BW 引脚为0V。

    HO 引脚的间隔电压变化为1s。
    LO 引脚为0V。

    什么是检测故障?

    "系统状态和故障状态机"是否有关系?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您能否与我分享 iSNS 和 VCR 的波形? 此外、您能否确保在 RVCC 为高电平时触发示波器捕获? 控制器有一个1s 故障计时器、因此大部分时间 VCR 和 ISNS 将接近0V。 此外、检查 VCC 以确保其在启动期间不会降至10.5V 以下。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的回复。


    我将确认我的客户测量波形。
    请稍等片刻。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    我连接了 ISNS 和 VCR 的波形。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../UCC256304_5F00_waveform_5F00_181017.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您是否正在将直流输入和交流输入应用到 EVM?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    我们仅使用直流输入。

    由于 RV 1的压敏电阻已被销毁、
    我们将35VDC 输入到 TP10。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您提供信息。 UCC256304具有 X 电容器放电功能、如果向 TP10施加直流电压、该功能将无法正常工作。 您将需要在 TP3和 TP4之间施加交流电压、以使 X 电容器放电功能正常工作。 这可能会导致您看到的一些奇怪行为。

    您还需要确保 BLK 引脚电压合适才能启动。当修改 EVM 以使用 UCC256304时、我们建议将 R4更改为44.2kΩ Ω

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。
    我将确认。


    顺便说一下、
    是否有办法停止 XCAP 功能?

    因为在使用示波器进行测量时、如果有交流线路和 GND、则会出现压敏电阻断开的情况。
    (__LW_AT__μ A 交流电平与示波器 GND 电平不相同。)μ A


    因此、直流输入仅使用。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    在 UCC256304上无法禁用 X 电容器放电。 您可以转到 UCC256302、它没有 X 电容器放电。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:


    非常感谢您的建议。

    我的原理图常量错误。

    谐振电容器 C7、C8使用了错误的常数。

    当我更改常量时、
    IC 工作正常。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的更新。 如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    本·洛夫