主题中讨论的其他器件: UCC256302
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 UCC256304。
我有疑问。
问题1.
UCC256304的数据表7.3.5中将其描述为"当 FBreplica 小于突发模式阈值时、停止 LLC 开关"。
突发模式阈值电压可通过9引脚 LL/SS 电压进行确认。
但您可以看到哪些引脚的 FBreplica 电压?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 UCC256304。
我有疑问。
问题1.
UCC256304的数据表7.3.5中将其描述为"当 FBreplica 小于突发模式阈值时、停止 LLC 开关"。
突发模式阈值电压可通过9引脚 LL/SS 电压进行确认。
但您可以看到哪些引脚的 FBreplica 电压?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
Benjamin Lough、
非常感谢您的回复。
我可以提出一个添加问题吗?
您的答案"RFB 等于101.5kΩ μ A、I_internalcurrentsource 等于85.1uA"。
计算后、FBreplica = 8.637V 变为。
当前电路图删除了 RLLUpper。
通过这种方式、
VLL 电压处于其最小值0.7V 突发模式阈值电压变为。
如果 VLL 为0.7V、
"当 FBreplica 小于突发模式阈值时、停止 LLC 开关"
当 VLL 小于 FBreplica 时、
IC 永远不会启动?
当前状态、RVCC 为1s 间隔重启、
Vout 启动不是。
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Benjamin Lough:
我连接了 ISNS 和 VCR 的波形。
可以检查一下吗?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
尊敬的 Bob:
感谢您提供信息。 UCC256304具有 X 电容器放电功能、如果向 TP10施加直流电压、该功能将无法正常工作。 您将需要在 TP3和 TP4之间施加交流电压、以使 X 电容器放电功能正常工作。 这可能会导致您看到的一些奇怪行为。
您还需要确保 BLK 引脚电压合适才能启动。当修改 EVM 以使用 UCC256304时、我们建议将 R4更改为44.2kΩ Ω
此致、
本·洛夫