Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2808A-2Q1 你(们)好
我发现我的客户正在使用 UCC2808A-2Q1、如下所示。
由于电路板尺寸限制、他不使用反馈。
在本例中、我们通常将 FB 连接到 GND 以实现最大占空比、并将 COMP 保持悬空。
但是、他使用的 FB 连接在两个5.1k Ω 之间、如下所示。
我的问题是、、、、
[Q1]在下面的情况下,我是否可以知道误差放大器的输出电压是多少?
您是否认为以下硬件配置不会影响 IC 的任何异常操作?
[Q2]他正在使用振荡器 R = 11k Ω、C = 120pF。
是否可以使用?