This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808A-2Q1:关于 FB &针对无反馈电路的 COMP 引脚配置

Guru**** 2528180 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808A-2Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738690/ucc2808a-2q1-about-fb-comp-pins-configuration-for-no-feedback-circuit

器件型号:UCC2808A-2Q1

你(们)好

我发现我的客户正在使用 UCC2808A-2Q1、如下所示。

由于电路板尺寸限制、他不使用反馈。

在本例中、我们通常将 FB 连接到 GND 以实现最大占空比、并将 COMP 保持悬空。

但是、他使用的 FB 连接在两个5.1k Ω 之间、如下所示。

我的问题是、、、、

[Q1]在下面的情况下,我是否可以知道误差放大器的输出电压是多少?

      您是否认为以下硬件配置不会影响 IC 的任何异常操作?

[Q2]他正在使用振荡器 R = 11k Ω、C = 120pF。

       是否可以使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul Kim:
    Q1 COMP 引脚上的电压将为4.0V。 对于线性运行、放大器的两个输入必须相同、这意味着 FB 引脚电压必须为2.0V。
    Q2我不建议使用小于20k 的 RT 值、因为这超出了图13数据表给出的范围。 如果您提出要求、我可以询问设计人员使用如此低的 RT 电阻值会产生什么结果、但我们可能需要一些时间才能得到答案。
    谢谢
    Joe Leisten