主题中讨论的其他器件: TPS2553
我们设计了引脚数极其有限的模块。 TPS2051仅n´t EN 线连接到该模块、我们没有额外的 OC (或 VBUS)线路。
TPS2051控制 USB Type A 插座的电源。
为了能够检测过流情况、我们将 EN 引脚和 OC 引脚连接在一起、并在模块上以双向配置使用该信号:为了启用电源、模块通过上拉设置线路高阻抗/输入。 如果 TPS2051检测到过流情况并将 OC (因此 EN 已连接在一起)拉至低电平、我们的 SW 可以检测到这一点并保持 EN 为低电平。
在这种情况下、我们的 SW 会每秒将线路更改为高阻抗/输入、以确定故障是否仍然存在。
我们验证了 TPS2051 OC 输出上的抗尖峰脉冲电路工作正常、并且我们的软件实现也工作正常。
但我们的 SW 自然无法超限 OC 引脚、我们无法进行任何额外的抗尖峰脉冲。
如果您认为此解决方案存在风险、请提供反馈、例如在连接总线供电的 HDD 时。
非常感谢、此致、
Christoph