This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2051:将 TPS2051的 OC 输出直接连接到 EN 输入

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2051, TPS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/734391/tps2051-connecting-oc-output-of-tps2051-directly-to-en-input

器件型号:TPS2051
主题中讨论的其他器件: TPS2553

我们设计了引脚数极其有限的模块。 TPS2051仅n´t EN 线连接到该模块、我们没有额外的 OC (或 VBUS)线路。

TPS2051控制 USB Type A 插座的电源。

为了能够检测过流情况、我们将 EN 引脚和 OC 引脚连接在一起、并在模块上以双向配置使用该信号:为了启用电源、模块通过上拉设置线路高阻抗/输入。 如果 TPS2051检测到过流情况并将 OC (因此 EN 已连接在一起)拉至低电平、我们的 SW 可以检测到这一点并保持 EN 为低电平。

在这种情况下、我们的 SW 会每秒将线路更改为高阻抗/输入、以确定故障是否仍然存在。

我们验证了 TPS2051 OC 输出上的抗尖峰脉冲电路工作正常、并且我们的软件实现也工作正常。

但我们的 SW 自然无法超限 OC 引脚、我们无法进行任何额外的抗尖峰脉冲。

如果您认为此解决方案存在风险、请提供反馈、例如在连接总线供电的 HDD 时。

非常感谢、此致、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Christoph、

    下周我从中国假日返回办公室时、我能回复您吗?

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    OC 引脚是开漏输出。 如果 OC 引脚置为有效、则该引脚连接到 GND、因此您无法覆盖此引脚。  禁用此器件时、您可以对其进行超频吗? 如果禁用 OC 为高阻态、则在器件禁用时、您应该能够对其进行超频控制。 需要注意的一点 是、如果过流未消除、OC 会在启用后再次启用8ms (抗尖峰脉冲时间)、因此您只能对其进行8ms 的超限。

    如果您想在 OC 断言时对其进行超频、也许可以尝试添加电阻分压器作为上拉电阻器。 这两个电阻器之间的连接器 EN。

    下面是 TPS2553产品说明书中供参考的自动尝试电路。 为了实现这一点、禁用 FAULT 时需要为高阻态。 很显然、TPS2553是。

    此致、
    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、谢谢您的出色回答。 我们使用机械 HDD 进行了测试、并在顶部添加了100F、连接时不会触发 OC。 一切都很好。 此致、Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    真棒、很高兴听到这个消息。谢谢。

    此致、
    Bob