This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:阳极负电源

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738286/lm74700-q1-negative-power-on-anode

器件型号:LM74700-Q1

您好!

我的客户想知道在阳极外壳上施加负电源-15VDC 时 LM74700-Q1是否会损坏。 客户表示、他测试施加在系统上的反向电压、并检查是否发生任何损坏。

当我查看数据表时、它显示-65V 阳极至 GND 绝对最大值 这是否意味着 LM74700-Q1在-15VDC 电源应用于阳极的情况下没有损坏。

此致、

TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tohsiro IMI、

    是的、LM74700-Q1的阳极引脚与 GND 之间可承受高达-65V 的电压。
    它可用于保护免受负输入或反转输入极性条件的影响。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我知道。