Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74700-Q1 您好!
我的客户想知道在阳极外壳上施加负电源-15VDC 时 LM74700-Q1是否会损坏。 客户表示、他测试施加在系统上的反向电压、并检查是否发生任何损坏。
当我查看数据表时、它显示-65V 阳极至 GND 绝对最大值 这是否意味着 LM74700-Q1在-15VDC 电源应用于阳极的情况下没有损坏。
此致、
TI.IMI