This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1499Q:PWM_CLP

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/737282/emb1499q-pwm_clp

器件型号:EMB1499Q
主题中讨论的其他器件:EMB1412

我的客户的 BMS 使用1499/1428进行主动平衡。 149999的数据表显示了如何通过 CMOS 反相器延迟1499的有源钳位信号、该逆变器随后驱动 EMB1412栅极驱动器。  然后、栅极驱动器通过推荐的电平转换器驱动有源钳位 PMOS。  

我的问题是、我客户的电路将 PWM_CLP 信号连接到 CMOS 反相器的输入端... 但它也直接连接到栅极驱动器的输出!?  

您的数据表中没有列出该信号的工作范围、只是提到它是一个"逻辑"信号(即不是栅极驱动器)、因此我想它的 IOL/IOH 特性被限制在+/- 50mA。  我对该电路的理解是、当1499想要打开钳位 FET 时、它会将 PWM_CLP 拉低(或尝试)。 但是、由于1412的输出处于高电平、并且额定拉电流为3A (即强上拉电阻)、因此 PWM_CLP 信号似乎无法拉低、并且只有在通过延迟逆变器传播后才能拉低?

换言之、对于300-400ns 的延迟周期、您基本上会使12V 电源通过1412的上拉 FET 和1499的下拉 FET 短路

噢、反之亦然:当1499想要关闭钳位 FET 时、它会将 PWM_CLP 拉至(或尝试)高电平、但由于1412的输出处于低电平、 额定灌电流为7A (即强下拉电阻)时 、PWM_CLP 信号在通过延迟逆变器传播之前似乎无法拉高。  因此、在300-400ns 的时间内、您基本上会使12V 电源通过1412的下拉 FET 和1499的上拉 FET 短路

我可以看到的唯一潜在"说明"是数据表中的注释:"延迟网络应为钳位 PFET 的导通转换提供大约300ns 至400ns 的延迟、并为关断转换提供最小的延迟。"

这对我来说似乎是错误的、但我的客户说该电路直接来自 TI 的原始"Cheetah"参考设计。

我缺少什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    出于您提到的原因、将信号线连接到栅极驱动器的输出确实令人担忧。 由于我无法找到前面提到的名为"Cheetah"的 TI 设计、您能否提供客户正在使用的 TI 设计编号?

    同时、为了将 EMB1499与栅极驱动器配合使用、我们建议使用施密特触发反相器、并将 PWM_CLAMP 信号与12V 区域隔离。 有关此类设置的有效建议设计、请参阅 TIDA-00817 (尤其是该链接包含相关原理图 :www.ti.com/.../tidrn59a.pdf)。

    请告诉我此设计是否满足您的需求!

    谢谢!
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢托莱多先生;

    "Cheetah"是最初的 National Semi 公司用于主动平衡的研发/参考设计、始于2009年。 我的客户在 BMS 中广泛使用了它。 2010 Cheetah 原理图显示、1428/1499电路基本上相当于我的客户端、其中一个主要例外是 PWM_CLP 信号未连接到栅极驱动器的输出。
    是否有任何方法可以获得该信号的规格? 数据表仅将其列为"逻辑"输出、但不包括 VOH、IOH 等

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    此时、我们无法为此特定器件提供信号规格。 给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、
    Vince