Other Parts Discussed in Thread: TPS74401
您好电源管理、
我想在应用中使用 TPS74401、但我只能为其提供2A 的电源电流。 我需要生成具有1.8A 输出电流的1.2V 电压轨。 我的输入电压有点灵活。 您能否推荐一种输入电压范围和总体方法、从而在2A 输入限制条件下实现满足输出需求所需的效率? 如果这不实用、那么我需要考虑调整我的电源电流方法。
谢谢、
HSG
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 HSG、
线性稳压器的效率等于(Vout x Iout)/(Vin x Iin)、当 Iout 远大于 Ignd 时、通常简化为 Vout/Vin。 因此、为了获得最大效率、您需要将输入电压设置为可实现调节的最小值(Vin = Vout + Vdo)。
假设您使用的是 VQFN 封装。 如电气特性表中所述、3A 时的最大压降为195mV。
如图4所示、压降与 Iout 呈线性关系。 因此、我们可以设置一个简单的比率来计算2A 时的最大压降
VDO (2A)/2A = VDO (3A)/3A
VDO (2A)/2A = 195mV/3A
VDO (2A)= 130mV
为了确保输出稳压、我们计算得出的最大值显示、您应该为您的应用将 Vin 设置为高于 Vout 130mV 或1.33V。 您仍需要在更高的电压下提供 Vbias;但是、流入 BIAS 引脚的电流非常小(最大4mA)、因此对效率的影响可以忽略不计。
应该注意的是、PSRR 等一些性能会随着额外的余量(Vin - Vout)而得到改善;但是、如果效率是您的主要关注点、1.33V 将足以实现稳压输出。
非常尊重、
Ryan