This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:我可以实现的最高效率是多少?

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/738152/tps74401-what-is-the-maximum-efficiency-which-i-can-achieve

器件型号:TPS74401

您好电源管理、

我想在应用中使用 TPS74401、但我只能为其提供2A 的电源电流。   我需要生成具有1.8A 输出电流的1.2V 电压轨。  我的输入电压有点灵活。   您能否推荐一种输入电压范围和总体方法、从而在2A 输入限制条件下实现满足输出需求所需的效率?  如果这不实用、那么我需要考虑调整我的电源电流方法。   

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    线性稳压器的效率等于(Vout x Iout)/(Vin x Iin)、当 Iout 远大于 Ignd 时、通常简化为 Vout/Vin。  因此、为了获得最大效率、您需要将输入电压设置为可实现调节的最小值(Vin = Vout + Vdo)。

    假设您使用的是 VQFN 封装。  如电气特性表中所述、3A 时的最大压降为195mV。

    如图4所示、压降与 Iout 呈线性关系。  因此、我们可以设置一个简单的比率来计算2A 时的最大压降

    VDO (2A)/2A = VDO (3A)/3A

    VDO (2A)/2A = 195mV/3A

    VDO (2A)= 130mV

    为了确保输出稳压、我们计算得出的最大值显示、您应该为您的应用将 Vin 设置为高于 Vout 130mV 或1.33V。  您仍需要在更高的电压下提供 Vbias;但是、流入 BIAS 引脚的电流非常小(最大4mA)、因此对效率的影响可以忽略不计。

    应该注意的是、PSRR 等一些性能会随着额外的余量(Vin - Vout)而得到改善;但是、如果效率是您的主要关注点、1.33V 将足以实现稳压输出。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、


    感谢您提供更多信息来回答我的问题。


    最好

    HSG