主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1、 BQ76940
您好!
我目前正在使用 BQ76940EVM、 EV2300 和最新 的 BqStudio 版本(1.3.86.3)。 我已经使用 GPC 包装器来获得更好的 SoC 值。 BQ76940EVM 在一段时间前工作良好、但不知怎么说、它在未做任何更改的情况下变得糟糕。 我再次对默认固件进行了编程并 再次调整了设置、但 SoC 估算仍然错误。 在测试过程中、SoC 的值会跳到0%或100%、这是没有意义的。 我不知道我可以改变的原因和内容。 我附加了一个日志文件、其中包括一些手动重置和测试中断、以再次获取正确的 SoC 和实际的 gg 文件。 我还连接 GPC 包装器的结果。 我对任何会议都很满意。
Anna、您好